Utiliser une collection

Vous pouvez compter, parcourir, ajouter et retirer les objets d'une collection.

Compter les objets d'une collection

La propriété
count
d’une collection est une variable de nombre entier qui exprime le nombre d’objets dans la collection. Cet exemple présente le nombre de nœuds enfants dans l’objet
Panel1
 :
var myObj = Project.Current.FindObject("Panel1"); Log.Info("The node contains " + myObj.Children.Count + " nodes");

Parcourir les objets d'une collection

Vous pouvez utiliser l’instruction
foreach
pour parcourir les objets d'une collection. Cet exemple génère un message d’information pour chaque nœud enfant de l’objet
Panel1
. Le résultat est une liste de
BrowseName
pour tous les nœuds enfants. Dans cet exemple, une variable
child
temporaire est créée, ce qui représente un nœud enfant différent dans chaque cycle.
var myNode = Project.Current.Find("Panel1"); foreach (var child in myNode.Children) Log.Info(child.BrowseName);

Ajouter ou retirer des nœuds OPC UA

Vous pouvez utiliser les méthodes
Add()
et
Remove()
exprimées par les collections pour ajouter ou retirer des nœuds de projet. Consultez la rubrique Ajouter ou retirer des nœuds.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal