Déployer une Application FactoryTalk Optix

Les dispositifs
Rockwell Automation
cibles exécutent automatiquement
Applications FactoryTalk Optix
lors du déploiement. Pour les dispositifs sur lesquels le service de mise à jour n’est pas installé ou pour lesquels l’application d’exécution a été transférée manuellement, vous devez démarrer l’application manuellement sur le dispositif ou configurer le démarrage automatique de l’application.
Utilisez
Éditeur de bureau de FactoryTalk Optix Studio
pour déployer des dispositifs locaux ou distants. Utilisez
Éditeur Web de FactoryTalk Optix Studio
pour déployer des dispositifs distants uniquement.
FactoryTalk Optix Studio
utilise
FactoryTalk Remote Access
pour déployer des dispositifs distants.
IMPORTANT: Si
Application FactoryTalk Optix
est déjà en cours d’exécution sur un dispositif cible, le déploiement d’une autre application
Application FactoryTalk Optix
arrête et retire l’autre application.
Conditions préalables
  • (Facultatif) Configurez le moteur de présentation pour le mode dans lequel vous allez exécuter
    FactoryTalk Optix
    .
  • Confirmez que
    Service de mise à jour de l’Application FactoryTalk Optix
    s’exécute sur le dispositif cible.
    IMPORTANT: Pour fonctionner correctement en tant qu’application,
    Service de mise à jour de l’Application FactoryTalk Optix
    nécessite que le port TCP 49100 soit accessible et que le nom d’utilisateur soit valide et configuré avec un mot de passe.
  • Confirmez que le dispositif cible possède une licence valide.
    IMPORTANT: Si le dispositif cible n’est pas sous licence,
    Applications FactoryTalk Optix
    s’exécute en mode de démonstration et s’arrête automatiquement après 2 heures.
  • Configurez un dispositif.
    IMPORTANT: Configurez un dispositif local ou distant. Pour configurer un dispositif local, consultez Gérer les dispositifs cibles. Pour configurer un dispositif distant, ouvrez
    FactoryTalk®Hub
    et accédez à
    FactoryTalk Remote Access
    . Dans l’aide en ligne de FactoryTalk Remote Access, consultez la rubrique
    Vue Domaine
    et faites défiler jusqu’à la section
    Pour ajouter un dispositif
    . Le dispositif distant doit également avoir le client d’exécution
    FactoryTalk Remote Access
    installé et configuré. Dans l’aide en ligne de FactoryTalk Remote Access, consultez la rubrique
    Configuration du client
    .
  1. Pour déployer
    Application FactoryTalk Optix
  2. Sélectionnez le dispositif configuré.
    Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Sélectionner un dispositif cible.
  3. Si vous avez sélectionné un dispositif distant, vous devez d’abord établir une connexion VPN à ce dispositif. Sélectionnez
    VPN
    ou une connexion de bureau distant en sélectionnant
    Bureau distant
    .
  4. Sélectionnez
    Exécuter
    .
  5. Saisissez le mot de passe utilisateur pour le dispositif cible et sélectionnez
    OK
    .
    CONSEIL: Si vous déployez un projet sur un dispositif cible sur lequel un projet du même nom est déjà en cours d’exécution, vous êtes invité à
    Mettre à jour
    ou à
    Remplacer
    le projet lors de l’exécution.
    • Mettre à jour
      remplace les éléments du projet d’exécution, mais conserve les fichiers d’application sur le dispositif.
    • Remplacer
      remplace tous les fichiers d’application et fichiers du projet d’exécution qui étaient présents sur le dispositif. Les fichiers d’application remplacés ne peuvent pas être récupérés.
  6. Pour détacher
    FactoryTalk Optix Studio
    du dispositif cible, fermez la
    Sortie
    .
  7. Pour arrêter
    Application FactoryTalk Optix
    sur le dispositif cible, sélectionnez
    Arrêter
    .
    CONSEIL:
    Si vous désinstallez les outils d’exécution, votre application redémarrera automatiquement lors de votre prochaine connexion. Une fois les outils d’exécution désinstallés, vous ne pouvez pas déployer d’application, car la désinstallation retire le service de mise à jour.
L’application sur le dispositif cible s’arrête.
CONSEIL: Pour dissocier FactoryTalk Optix Studio du dispositif cible, fermez le volet Sortie dans
FactoryTalk Optix
. L’application continue de s’exécuter sur le dispositif cible mais
FactoryTalk Optix
n’est plus connecté, de sorte que les messages n’apparaissent plus dans le volet Sortie.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal