Sélectionner un dispositif cible

Sélectionnez un dispositif cible déjà configuré pour déployer des
Applications FactoryTalk Optix
sur le réseau vers le dispositif cible.
  1. Dans la barre d’outils principale, en regard de
    Icône Exécuter
    Exécuter
    , sélectionnez le menu déroulant cible.
  2. (facultatif) Dans
    Paramètres du dispositif cible
    , pour afficher uniquement les dispositifs cibles distants actifs, activez l'icône Dispositifs distants actifs
    Dispositifs distants actifs
    .
    CONSEIL: Actualisez les dispositifs cibles distants en sélectionnant
    Icône Actualiser
    Actualiser
    .
  3. Sélectionnez un dispositif cible.
  4. Choisissez
    Sélectionner
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal