FAQ sur le déploiement et la compatibilité
Comment déployer une application FactoryTalk Optix ?
Déployez une Application FactoryTalk Optix à partir de FactoryTalk Optix Studio. Consultez la rubrique Déployer une Application FactoryTalk Optix.
Puis-je déployer une application FactoryTalk Optix sur un dispositif exécutant une ancienne version de FactoryTalk Optix Runtime ?
Oui, la version d’exécution est mise à jour lorsque vous déployez l’application FactoryTalk Optix. Consultez la rubrique Déployer une Application FactoryTalk Optix.
Que se passe-t-il si je déploie une application FactoryTalk Optix sur un OptixPanel sur lequel une application a déjà été déployée ?
L’OptixPanel ne peut avoir qu’une seule application FactoryTalk Optix à la fois. Si vous avez déployé ProjectA et que vous souhaitez déployer ProjectB, le système remplacera ProjectA par ProjectB.
Si vous avez déployé ProjectA et que vous souhaitez le mettre à jour, le système vous demandera si vous souhaitez mettre à jour le projet, ce qui n’entraîne pas de perte de données internes, ou si vous souhaitez remplacer le projet, ce qui efface toutes les données internes.
CONSEIL:
FactoryTalk Optix Studio traite les projets avec des noms différents comme des projets distincts. Si vous déployez ProjectA et tentez ensuite de déployer ProjectA_modifié, ProjectA sera remplacé.
Est-il possible de déployer une application FactoryTalk Optix en protégeant la propriété intellectuelle ?
Oui, vous pouvez déployer une application FactoryTalk Optix de manière sécurisée. Consultez la rubrique Chiffrement de projet sur un dispositif cible.
Puis-je mettre à niveau ou rétrograder les applications FactoryTalk Optix ?
Vous ne pouvez pas rétrograder une application FactoryTalk Optix, mais vous pouvez la mettre à niveau. Pour mettre à niveau une application FactoryTalk Optix, mettez à niveau le projet, puis redéployez les applications vers le dispositif cible. Consultez les rubriques suivantes :
Puis-je déployer une application FactoryTalk Optix sur un IPC tiers ?
Oui, vous pouvez déployer et exécuter des applications FactoryTalk Optix sur des IPC tiers si les dispositifs cibles répondent aux exigences logicielles et matérielles de FactoryTalk Optix. Consultez les Notes de publication de FactoryTalk Optix | Configuration système requise.
Fournir une réponse