Créer un formulaire de connexion
Créez une interface qui permet de se connecter.
- Ajoutez un widget préconfiguré (type) :
- Dans la barre d’outils, sélectionnez.Bibliothèques de modèles
- DansBibliothèques, recherchezLogin form.
- SousComposants, faites glisserFormulaire de connexionversInterface utilisateurdansVue de projet.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entreUtilisateurset .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse