Dupliquer un schéma de recette

Dupliquez un schéma de recette existant pour baser le nouveau schéma sur l’ancien schéma.
  1. Dans la barre d’outils, sélectionnez
    Ouvrir la page de tableau de bord
    .
  2. Dans l'éditeur, sélectionnez
    Configurer une recette
    .
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le schéma de recette disponible et sélectionnez
    Dupliquer
    .
Si nécessaire, modifiez le schéma de recette dupliqué. Consultez la rubrique Modifier un schéma de recette.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal