Modifier un schéma de recette

Vous pouvez modifier les propriétés d'un schéma de recette à l'aide d'une interface dédiée intégrée à
FactoryTalk Optix
.
Conditions préalables
  1. Pour modifier un schéma de recette
  2. Dans la barre d’outils, sélectionnez
    Ouvrir la page de tableau de bord
    .
  3. Dans l'éditeur, sélectionnez
    Configurer une recette
    .
  4. Sélectionnez la recette à modifier.
  5. Si nécessaire, modifiez les propriétés
    Nom
    et
    Nœud cible
    .
  6. Sélectionnez
    Suivant
    .
  7. Sélectionnez une base de données existante ou configurez-en une nouvelle :
    • Pour utiliser une base de données existante :
      1. Sélectionnez une base de données existante.
      2. Si nécessaire, modifiez les propriétés de la base de données.
      3. Sélectionnez
        Suivant
        .
    • Pour créer une base de données :
      1. Sélectionnez
        Nouvelle base de données
        .
      2. Si nécessaire, modifiez les champs
        Nom
        et
        Type
        .
      3. Sélectionnez
        Suivant
        .
      4. Si nécessaire, modifiez les propriétés de la base de données.
      5. Sélectionnez
        Suivant
        .
    • Pour dupliquer une base de données disponible :
      CONSEIL: La duplication d’une base de données existante vous permet de créer rapidement une base de données basée sur celle qui existe déjà.
      1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une base de données disponible et sélectionnez
        Dupliquer
        .
      2. Si nécessaire, modifiez les propriétés de la base de données.
  8. Sélectionnez
    Suivant
    .
  9. Sélectionnez les paramètres de recette à utiliser.
    CONSEIL: Vous pouvez afficher ou masquer des variables (paramètres) imbriquées dans d’autres variables en utilisant le bouton
    Variables imbriquées
    . Vous pouvez rapidement trouver les paramètres à sélectionner à l’aide du champ
    Rechercher
    .
  10. Sélectionnez
    Suivant
    .
  11. Vérifiez les paramètres.
  12. Sélectionnez
    Quitter
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal