Aligner des objets
Alignez les objets sélectionnés verticalement ou horizontalement dans la zone de conception. L'alignement des objets augmente et diminue les marges des éléments sélectionnés.
- DansVue de projet, double-cliquez sur un conteneur ou sélectionnez.L’éditeur ouvre un onglet distinct.
- Sélectionnez les objets à aligner.CONSEIL: Pour sélectionner plusieurs objets, maintenez la toucheCtrlenfoncée et sélectionnez plusieurs objets.
- Dans la barre d'outils de la zone de conception, sélectionnez l'icône permettant d'aligner les objets sélectionnés dans la zone de conception :
Alignement sur la bordure gauche.
Alignement sur la bordure supérieure.
Alignement sur la bordure droite.
Alignement sur la bordure inférieure.
align
Fournir une réponse