Afficher les alarmes dans le fuseau horaire standard
Pour afficher les alarmes dans le fuseau horaire standard, vous pouvez afficher les événements d’alarme dans la
Grille d’alarmes
et la Grille d’historique des alarmes
dans le fuseau horaire UTC standard. Configurez le fuseau horaire de l'objet de grille dans Bibliothèques de modèles
.- Sélectionnez.Bibliothèques de modèles
- DansBibliothèques de modèles, sélectionnezWidgets.
- Faites glisserGrille d'alarmesouGrille d'historique des alarmesdeWidgetsvers le nœud souhaité dans le dossierInterface utilisateur.
- DansBibliothèques de modèles, sélectionnezFermer.
- DansVue de projet, développez la grille d’alarmes et sélectionnezAlarmsDataGrid.
- DansPropriétés, développezTimestamp.
- Dans la propriétéTexte, cliquez avec le bouton droit de la souris surLien dynamique complexe, puis sélectionnezRéinitialiser la valeur.
- Sélectionnez.Modifier le lien dynamique
- Dans la fenêtre Liens dynamiques, configurez l’une des options suivantes :
- Grille d'alarmes. DéveloppezAlias, sélectionnez , puis sélectionnez la variableTime.
- Grille d'historique des alarmes. DéveloppezAlias, sélectionnez , puis sélectionnezLocalTime. AprèsLocalTime, sélectionnezet saisissezTime.
- ChoisissezSélectionner.
Fournir une réponse