Codes d'opération de lecture et d'écriture

Pour chaque opération de lecture ou d’écriture d’une ou de plusieurs balises, l’automate génère un code d’opération qui décrit le résultat de celle-ci.

Description des codes d’opération

Code
Description
Good
L’opération de lecture ou d’écriture a été effectuée.
BadNoCommunication
Échec de lecture ou d’écriture en raison d’un délai d’expiration tel que celui d’une connexion.
La propriété
Délai d’expiration
d’une
Station de communication
détermine le délai d’expiration.
BadCommunicationError
Échec de l’opération de lecture ou d’écriture en raison d’une erreur renvoyée par l’automate.
BadConfigurationError
Échec de l’opération de lecture ou d’écriture en raison d’une erreur de configuration de balise telle qu’une adresse non valide.

Lire les codes d’opération en C#

Vous pouvez lire les codes d’opération dans les NetLogics. Si la valeur renvoyée est
0
, la communication est bonne. Si la valeur renvoyée est différente de
0
, la communication est interrompue.
Exemple :
var station = Project.Current.Get<Station>("CommDrivers/RAEtherNet_IPStation1");
var stationState = station.OperationCode
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal