- Démarrer
- Présentation de FactoryTalk Optix
- Création de projets
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Tutoriels
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur les liens dynamiques
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur NetLogic
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel Rapports
Ajouter une barre d’adresses
Ajoutez une barre d’adresse pour l’objet
Navigateur Web
.
CONSEIL:
L’adresse saisie doit commencer par le protocole. Par exemple,
https://rockwellautomation.com
Conditions préalables
- Pour ajouter une barre d’adresses
- DansVue de projet, créez un objetNavigateur Web.
- Créez un objetÉtiquette modifiable.
- Créez une variable de type de données String.Pour plus d’informations, consultez Variables.
- (Facultatif) Déterminez la page de démarrage en saisissant une adresse Web en tant que valeur de la variable.Par exemple, saisissezhttps://www.rockwellautomation.com
- Créez un lien dynamique entre la propriétéTextede l’objetÉtiquette modifiableet la variable.Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Créez un lien dynamique entre la propriétéURLde l’objetNavigateur Webet la propriétéTextede l’objetÉtiquette modifiable.Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
address
Fournir une réponse