Configurer un histogramme
Configurez un objet
Histogramme
afin d’obtenir des données à partir d’un nœud de projet ou d’une base de données.- DansVue de projet, dansInterface utilisateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un conteneur et sélectionnez .
- DansPropriétés, effectuez l’une des actions suivantes :
- Créez un lien dynamique entre la propriétéModèleet le nœud de projet. Cela permet d'obtenir les valeurs des attributs ou des propriétés de tous les nœuds enfants directs.Par exemple, sélectionnez le dossierModèleavec les objets contenant des données. Pour plus d’informations, consultez Nœuds de projet.
- Créez un lien dynamique entre la propriétéModèleet un objet de base de données. Cela permet d’obtenir les données contenues dans les tables de bases de données.Par exemple, sélectionnez un objet Base de données intégrée, ODBC ou InfluxDB. Pour plus d’informations, consultez Base de données.
Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques. - (facultatif) Spécifiez le genre d’éléments à afficher dans l’objet en définissantItemKind.CONSEIL:La propriétéItemKindest automatiquement définie avec le type d’objet ou de variable reconnu dans les nœuds enfants.Par exemple, si le modèle est basé sur un nœud de dossier qui contient plusieurs instances d’un type d’objetMotor, la propriétéItemKindest automatiquement définie avec la référence au typeMotor. Dans ce cas, les valeurs qui s’affichent sont les attributs ou les propriétés de différentes instances (Motor1,Motor2,Motor3, etc.).
- (Facultatif) DansRequête, saisissez une requête SQL standard pour filtrer les éléments obtenus à partir d’une base de données ou de nœuds de projet, comme spécifié dansModèle.Pour plus d’informations, consultez Requêtes SQL.Par exemple :SELECT * FROM Model WHERE SPEED > 40SELECT * FROM "DataLogger1" WHERE Speed > 40
- Configurez les étiquettes du graphique en créant un lien dynamique entreÉtiquetteet un argument de variable, tel que@BrowseName.
- (Facultatif) DansValeur, créez un lien dynamique entre une valeur de propriété pertinente.Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
histogram chart
Fournir une réponse