Parcourir les nœuds
Naviguez à travers le contenu du projet dans
Vue de projet
.- Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Sélectionnez n’importe quel nœud dansVue de projetet commencez à saisir le nom du nœud à rechercher.La remarque correspondante est sélectionnée.CONSEIL: La recherche des nœuds est effectuée vers le bas à partir du nœud actuellement sélectionné. S’il n’y a pas de correspondance, la recherche se poursuit depuis le premier nœud jusqu’au nœud actuellement sélectionné.
- Développez le nœud sélectionné en appuyant sur la.Right arrow
- Réduisez le nœud sélectionné en appuyant sur la.Left arrow
- Sélectionnez le nœud inférieur en appuyant sur la.Down arrow
- Sélectionnez le nœud supérieur en appuyant sur la.Up arrow
- Sélectionnez le nœud précédemment sélectionné en sélectionnant.Naviguer vers l’arrière
- Sélectionnez le nœud le plus récent en sélectionnant.Naviguer vers l’avant
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud racine du projet, puis sélectionnezRéduire toutafin de réduire tous les nœuds pour faciliter la navigation.
- DivisezVue de projeten deux zones que vous pouvez faire défiler séparément. SélectionnezDiviser la vue de projetpour diviser la vue. ResélectionnezDiviser la vue de projetpour annuler la division la vue.
navigate
Fournir une réponse