Ajouter une bibliothèque tierce au projet Visual Studio Code

Ajoutez une bibliothèque .NET tierce en modifiant le fichier projet
CSPROJ
.
Conditions préalables
Définissez Visual Studio Code comme éditeur de code externe par défaut. Consultez la rubrique Définir l'éditeur de code par défaut.
  1. Pour ajouter une bibliothèque tierce au projet Visual Studio Code
  2. Copiez l’assemblage .NET de la bibliothèque dans le dossier du projet
    ProjectFiles/NetSolution
    .
  3. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Ouvrir la solution .NET
    .
    L'éditeur de code externe par défaut s'ouvre.
    CONSEIL: Rockwell Automation recommande d’utiliser
    Visual Studio®
     2022 ou
    Visual Studio Code
    comme éditeur de code par défaut. Certaines fonctionnalités d’aide à la programmation peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez un autre éditeur de code.
  4. Dans Visual Studio Code, ouvrez le fichier projet
    CSPROJ
    .
  5. Ajoutez l'élément
    <Reference>
    suivant en tant qu'enfant de l'élément
    <ItemGroup>
    .
    <Reference Include="
    library
    "> <HintPath>
    path
    </HintPath> </Reference>
    library
    Bibliothèque que vous souhaitez ajouter. Par exemple :
    MyLibrary
    path
    Chemin d'accès à la bibliothèque à partir de 1. Par exemple :
    "MyLibrary.dll"
    . Incluez le chemin d’accès à la bibliothèque dans le répertoire de projet pour permettre la compilation de la solution de projet .NET sur différents dispositifs. De cette façon, la bibliothèque est correctement référencée chaque fois que vous accédez au projet à partir d’autres dispositifs.
    <ItemGroup> <Reference Include="MyLibrary"> <HintPath>MyLibrary.dll</HintPath> </Reference> <!-- The rest of the code --> </ItemGroup>
    Si la bibliothèque se trouve dans un dossier différent de celui défini par défaut,
    ProjectFiles/NetSolution
    , fournissez un chemin en conséquence, par exemple :
    <Reference Include="MyLibrary"> <HintPath>../SampleFolder/MyLibrary.dll</HintPath> </Reference>
  6. Enregistrez le fichier
    CSPROJ
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal