Navigateur Web

Utilisez cet objet pour afficher un navigateur Web intégré lors de l’exécution. L’élément Navigateur Web peut être ajouté à n’importe quel conteneur pour afficher du contenu Web.
AVERTISSEMENT: De par leur nature, les navigateurs Web sont vulnérables aux failles de sécurité. Lorsque vous déployez votre application, FactoryTalk Optix affiche un message d’avertissement si vous avez un navigateur Web dans le projet. Rockwell Automation recommande de limiter la navigation aux pages Web et aux fichiers hébergés localement. Lorsque vous accédez à un contenu à l’aide du navigateur Web, en particulier des sites Web publics, vérifiez que la source est fiable et sécurisée.
CONSEIL: Pour des raisons de sécurité, si vous souhaitez afficher des sites Web avec des certificats SSL auto-signés dans un objet WebBrowser avec le moteur de présentation Web, vous devez d’abord ouvrir le site Web dans un autre onglet du même navigateur et approuver le certificat dans cet onglet. Vous pouvez ensuite vous rendre dans l’onglet WebUI et recharger la page pour afficher le site Web avec le certificat SSL auto-signé. Seuls les sites Web dont la politique de sécurité de contenu autorise l’imbrication peuvent s’ouvrir dans un WebBrowser sur une session WebUI.  Consultez la rubrique Erreurs de certificat.

Cas d’utilisation

Affichez le contenu HTML exposé par un serveur Web.
CONSEIL: Un navigateur Web peut également
n’afficher que des vidéos au format .MP4 lors de l’exécution.

Exemple

Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal