Erreurs de certificat

Des erreurs de certificat peuvent s'afficher lors de l'utilisation de l'objet navigateur Web.
Erreurs de certificat qui sont ignorées lors de l’exécution lorsque l’option
Ignorer les erreurs de CA non valides
est définie sur
Vrai
. Pour plus d’informations, consultez Configurer un navigateur Web.
Erreurs de certificat
Erreur
Description
CertificateAuthorityInvalid
Certificat non signé par une CA approuvée
Erreurs de certificat répertoriées dans
Erreur de certificat
. Pour ignorer les erreurs, sélectionnez
Accepter le risque et continuer
lors de l'exécution.
Erreurs de certificat
Erreur
Description
SslPinnedKeyNotInCertificateChain
Le certificat ne correspond pas aux clés publiques intégrées épinglées pour le nom de l’hôte
CertificateCommonNameInvalid
Le nom commun du certificat ne correspond pas au nom de l’hôte
CertificateDateInvalid
Le certificat n’est pas valide à la date et à l’heure actuelles
CertificateAuthorityInvalid
Certificat non signé par une CA approuvée
CertificateContainsErrors
Le certificat contient des erreurs
CertificateNoRevocationMechanism
Impossible de déterminer si le certificat est révoqué
CertificateUnableToCheckRevocation
Impossible d’obtenir les informations de révocation du certificat
CertificateRevoked
Certificat révoqué
CertificateInvalid
Certificat non valide
CertificateWeakSignatureAlgorithm
Certificat signé avec un algorithme de signature faible
CertificateNonUniqueName
Le nom d’hôte du certificat n’est pas unique
CertificateWeakKey
Le certificat contient une clé faible
CertificateNameConstraintViolation
Les noms DNS revendiqués du certificat enfreignent les contraintes de nom
CertificateValidityTooLong
Période de validité du certificat trop longue
CertificateTransparencyRequired
Impossible d’obtenir les informations de transparence du certificat requises à partir du serveur
CertificateKnownInterceptionBlocked
Certificat connu pour être intercepté par une entité autre que le propriétaire du dispositif
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal