Développer un menu latéral animé

Utilisez l’animation de changement de valeur pour afficher et masquer un menu latéral de manière fluide.
NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
AnimateSideMenu.zip.
Exemple de menu latéral
Conditions préalables
  1. Pour développer le projet
  2. Réorganisez les éléments de l’interface.
  3. Enregistrez le projet.
Sélectionnez
Exécuter
pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif cible.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal