Créer un menu latéral
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit surMainWindow (type)et sélectionnez .
- (Facultatif) Ajustez la taille du rectangle selon vos besoins.
- (Facultatif) Renommez la forme en conséquence.
- Danspropriétés:
- Définissez uneCouleur de remplissage.
- DéfinissezMarge gauchesur-140
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
Fournir une réponse