Animer le menu latéral
- Sélectionnez la forme du menu latéral, puis dansPropriétés, sélectionnez, puisVariable.
- Renommez la nouvelle variable enSideMenuActive
- Remplacez le type de données de variable par Valeur booléenne.
- Sélectionnez le bouton et, dansÉvénements, en regard deÉvénement MouseClick:
- Sélectionnez.
- Sélectionnez.
- ChoisissezSélectionner.
- DansÉvénements, en regard deVariableToModify, sélectionnez.Ajouter un lien dynamique
- Sélectionnez.
- Sélectionnez le menu latéral et, dansPropriétés, en regard deMarge gauche, sélectionnez.Ajouter un lien dynamique
- Dans l’ongletAvancé, en regard deMarge gauche:
- Sélectionnez.
- SélectionnezConvertisseur conditionnel.
- DéfinissezValeur faussesur-140
- En regard deLien dynamique de condition, sélectionnez.Ajouter un lien dynamique
- Sélectionnez.
- SélectionnezOK.
Fournir une réponse