Configurer une zone de liste modifiable

Configurez une zone de liste modifiable pour obtenir des données à partir d’un nœud de projet ou d’une base de données.
  1. Dans
    Vue de projet
    , dans
    Interface utilisateur
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur un conteneur et sélectionnez
    Nouveau
    Contrôles de données
    Zone de liste modifiable
    .
  2. Dans
    Propriétés
    , effectuez l’une des actions suivantes :
    • Créez un lien dynamique entre la propriété
      Modèle
      et le nœud de projet. Cela permet d'obtenir les valeurs des attributs ou des propriétés de tous les nœuds enfants directs.
      Par exemple, sélectionnez le dossier
      Modèle
      avec les objets contenant des données. Pour plus d’informations, consultez Nœuds de projet.
    • Créez un lien dynamique entre la propriété
      Modèle
      et un objet de base de données. Cela permet d’obtenir les données contenues dans les tables de bases de données.
      Par exemple, sélectionnez un objet Base de données intégrée, ODBC ou InfluxDB. Pour plus d’informations, consultez Base de données.
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  3. (facultatif) Spécifiez le genre d’éléments à afficher dans l’objet en définissant
    ItemKind
    .
    CONSEIL:
    La propriété
    ItemKind
    est automatiquement définie avec le type d’objet ou de variable reconnu dans les nœuds enfants.
    Par exemple, si le modèle est basé sur un nœud de dossier qui contient plusieurs instances d’un type d’objet
    Motor
    , la propriété
    ItemKind
    est automatiquement définie avec la référence au type
    Motor
    . Dans ce cas, les valeurs qui s’affichent sont les attributs ou les propriétés de différentes instances (
    Motor1
    ,
    Motor2
    ,
    Motor3
    , etc.).
  4. (Facultatif) Dans
    Requête
    , saisissez une requête SQL standard pour filtrer les éléments obtenus à partir d’une base de données ou de nœuds de projet, comme spécifié dans
    Modèle
    .
    Pour plus d’informations, consultez Requêtes SQL.
    Par exemple :
    SELECT * FROM Model WHERE SPEED > 40
    SELECT * FROM "DataLogger1" WHERE Speed > 40
  5. (Facultatif) Dans
    Mode
    , sélectionnez la variante de la zone de liste modifiable :
    • Normal
      . Sélectionnez des éléments existants.
    • Normal avec recherche de texte
      . Sélectionnez des éléments existants ou saisissez des noms complets d’éléments existants.
    • Modifiable
      . Sélectionnez des éléments existants ou saisissez des noms complets d’éléments existants. Pour créer de nouveaux éléments, saisissez de nouveaux noms d’éléments.
  6. (Facultatif) Créez un lien dynamique entre l’
    élément sélectionné
    et l’élément à sélectionner par défaut.
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  7. (Facultatif) Définissez
    Autoriser la désélection
    sur
    Vrai
    pour activer l’annulation de la sélection des éléments sélectionnés dans l’objet.
  8. (facultatif) Dans
    Événements
    , associez
    Sélection modifiée
    à la méthode
    Actualiser
    .
    Les éléments contenus dans l’objet seront actualisés à chacune de vos interactions avec cet objet.
  9. (facultatif) Triez les éléments en définissant les valeurs
    Ordre de tri
    et
    Réorganiser par
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal