Configurer une recette
Créez un schéma de recette qui utilise les variables Ingredient01, Ingredient02 et Ingredient03.
- Dans la barre d’outils, sélectionnez.Ouvrir la page de tableau de bord
- Dans l'éditeur, sélectionnezConfigurer une recette.
- SélectionnezNouvelle recette.
- Créez un lien dynamique entreNœud cibleet :
- Si vous avez créé des variables,.
- Si vous avez importé des variables d’automate Logix,.
- SélectionnezSuivant, puis sélectionnezSuivant.
- SélectionnezNouvelle base de données.
- DansNom, saisissezRecipeDBet sélectionnezSuivant.
- SélectionnezSuivant, puis sélectionnezSuivant.
- SélectionnezIngredient01,Ingredient02etIngredient03, puis sélectionnezSuivant.Variables sélectionnées
- SélectionnezQuitter.
Dans
Vue de projet
, SchémaDeRecette1
apparaît sous Recettes
.Fournir une réponse