Gérer les modèles
Utilisez les API C# pour importer des modèles à partir de bibliothèques de modèles et résoudre les conflits en exécutant un NetLogic de conception.
CONSEIL:
Vous pouvez uniquement importer des modèles via les API C# si l’option
Afficher les aperçus des fonctionnalités
est activée. Pour plus d’informations, consultez Définir les options.Tenez compte des éléments suivants lorsque vous utilisez des API C# pour gérer des modèles :
- Avant d’importer des modèles, validez le projet afin de créer un instantané de l’état actuel du projet. Consultez la rubrique Valider les modifications. La validation du projet vous permet de revenir à l’état précédent du projet à tout moment. Consultez la rubrique Restaurer la validation d’un projet.
- Vous ne pouvez importer que des modèles compatibles avec votre version deFactoryTalk Optix Studio. Vous ne pouvez pas mettre à jour les modèles incompatibles avec votre version deFactoryTalk Optix Studiovia les API C#.
- Vous ne pouvez importer des modèles que sous des nœuds parents compatibles.
- Vous ne pouvez importer que des modèles locaux.
- Pour importer un modèle d’objet d’interface utilisateur, vous devrez peut-être repositionner ou instancier l’objet.
Fournir une réponse