Restaurer la validation d’un projet

Restaurez une version précédente d’un projet.
CONSEIL: Lorsque vous restaurez une validation, le projet dans le référentiel local est mis à jour pour inclure le contenu de la validation sélectionnée. La restauration d’une validation supprime de façon permanente tous les validations survenues après la validation restaurée.
  1. Dans la barre d’outils, sélectionnez
    Voir l’historique
    .
  2. Sélectionnez une validation vers laquelle restaurer le projet.
  3. Sélectionnez
    Restaurer
    .
Historique des versions
se ferme et le projet ouvert inclut les modifications de la validation sélectionnée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal