Vue de projet

Vue de projet
affiche le contenu de
Application FactoryTalk Optix
dans une arborescence de dossiers.

Boutons

Vue de projet
contient des boutons permettant de naviguer dans le contenu de l’application. Certains boutons apparaissent sur la barre de titre de la
Vue de projet
ou dans l’objet sélectionné.
Élément
Description
Naviguer vers l’arrière
Placer le curseur sur le volet précédemment sélectionné.
Naviguer vers l’avant
Placer le curseur sur le volet sélectionné suivant.
Add
Ajouter
Créer un nœud à l’intérieur du nœud sélectionné.
Supprimer
Retire le nœud sélectionné et les nœuds qu’il contient.
Détacher la vue
Détacher le volet de la fenêtre principale.
Attacher la vue
Détacher le volet vers la fenêtre principale.
Verrouiller
Verrouillez le nœud enfant sélectionné pour le masquer dans
Vue de projet
. Vous ne pouvez pas modifier les nœuds enfants verrouillés.
Déverrouiller
Déverrouillez les nœuds enfants sélectionnés afin de les afficher dans
Vue de projet
. Vous pouvez modifier les nœuds enfants déverrouillés.
Déverrouiller
Ouvrez l’objet sélectionné dans l’éditeur dédié. Seuls certains types d’objets ont un éditeur dédié.

Barre de recherche

Utilisez la fonction
Rechercher
dans
Vue de projet
pour rechercher et filtrer les nœuds de projet dans l’arborescence.
Élément
Description
Rechercher
Filtre les nœuds du projet dans l’arborescence en fonction de la requête de recherche.
Close
S’affiche si vous saisissez une requête de recherche. Sélectionnez cette option pour effacer la requête de recherche.
Développe le sélecteur de filtres disponibles.
Réduit le sélecteur de filtres disponibles.
Indique les filtres actifs. Développez ou réduisez le sélecteur de filtres disponibles.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal