Configurer les certificats approuvés lors de la conception

Configurez un certificat approuvé lors de la conception en important un fichier qui contient le certificat.
  1. Dans la barre d’outils, sélectionnez
    Parcourir les fichiers de projet
    .
  2. Sélectionnez un certificat et sélectionnez
    Importer des fichiers
    .
  3. Sélectionnez le certificat.
    Pour plus d’informations, consultez Emplacement des certificats et des clés.
  4. Sélectionnez
    Fermer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal