Propriétés étendues
Utilisez les propriétés étendues pour ajouter des informations supplémentaires aux balises et aux types de données.
Les propriétés étendues permettent de réduire le nombre de balises à créer. Si une balise individuelle est configurée avec des propriétés étendues, utilisez-les pour afficher le nom, la description, les unités d’ingénierie, les limites et les valeurs d’état de la balise.
Les propriétés étendues comprennent :
- Nom
- Nom de la balise ou du type de données, limité à 40 caractères.
- Description
- Description de la balise ou du type de données, limitée à 128 caractères.
- Unités d’ingénierie
- Unités de mesure (degrés Celsius, livres et livres par pouce carré, par exemple) associées à une balise, à une structure de balise ou à un membre de tableau. L’unité d’ingénierie est limitée à 80 caractères.
- Minimum
- Valeur minimale (basse) d’une balise, d’une structure de balise ou d’un membre de tableau. Utilisez Minimum avec la propriété Maximum pour créer une limite haute et une limite basse pour une balise DINT, INT, LINT, SINT, REAL, LREAL, UDINT, UINT, ULINT ou USINT. La valeur de la propriété Minimum doit être inférieure ou égale à la valeur de la propriété Maximum.
- Maximum
- Valeur maximale (haute) d’une balise, d’une structure de balise ou d’un membre de tableau. Utilisez Maximum avec la propriété Minimum pour créer une limite haute et une limite basse pour une balise DINT, INT, LINT, SINT, REAL, LREAL, UDINT, UINT, ULINT ou USINT. La valeur de la propriété Maximum doit être supérieure ou égale à la valeur de la propriété Minimum.
- État 0
- Identificateur d’état 0 associé à la balise, à la structure de la balise ou au membre du tableau. Utilisez l’État 0 avec la propriété État 1 pour décrire deux états d’une balise BOOL. Par exemple, État0 est Démarrer et État1 est Arrêter pour un état de statut. L’identificateur est limité à 80 caractères.
- État 1
- Identificateur d’état 1 associé à la balise, à la structure de la balise ou au membre du tableau. Utilisez l’État 1 avec la propriété État 0 pour décrire deux états d’une balise BOOL. L’identificateur est limité à 80 caractères.
CONSEIL:
Les valeurs du type de données LINT sont arrondies à l’unité supérieure lorsque la valeur comporte plus de 17 chiffres. Par exemple, la valeur 92 233 720 368 547 758 est arrondie à 92 233 720 368 547 760.
Les propriétés étendues disponibles pour une balise sélectionnée dépendent du type de données de la balise.
Le dispositif IHM affiche les propriétés étendues transmises par les balises Logix Designer d’alias. La transmission vous permet de définir les valeurs des propriétés étendues dans la définition. Lorsque vous créez une instance de la définition, les valeurs de définition par défaut sont transmises aux instances dans
FactoryTalk Optix
, à moins que vous ne les définissiez explicitement ou que vous les remplaciez dans l'instance. Ce comportement est pris en charge pour les UDT, les instructions complémentaires, les tableaux et les instructions de procédé PlantPAx. Vous pouvez définir les propriétés étendues suivantes :- Description
- Unités d’ingénierie
- État0
- État1
CONSEIL:
Les propriétés étendues de balises Unité d’ingénierie, État0 et État1 qui comportent des valeurs vides sont disponibles uniquement lors de l’importation de balises en ligne. Spécifiez une valeur par défaut afin de rendre la propriété disponible pour l’importation de balises hors ligne et en ligne.
Les propriétés étendues pour les instructions de procédé PlantPAx sont uniquement disponibles lors de l’importation de balises en ligne. L’importation de balises hors ligne sera prise en charge dans une future version de Logix.
extended
extended property
Fournir une réponse