Créer des objets à partir d’un fichier CSV

Utilisez un script de conception pour créer des objets dans votre projet en fonction d’un fichier
CSV
.
Conditions préalables
  • Obtenez ou préparez un fichier
    CSV
    contenant des informations sur les objets que vous souhaitez importer dans le projet.
    CONSEIL: Le fichier
    CSV
    fait partie de l’exemple de projet. Vous pouvez également télécharger le fichier
    CSV
    individuellement à partir de : alarms.csv
  1. Créer des objets à partir d’un fichier CSV
  2. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez
    AlarmImporter
    .
  3. Dans
    Propriétés
    , en regard de
    AbsoluteResourceUri
    , sélectionnez
    Parcourir
    .
  4. Sélectionnez un fichier
    CSV
    contenant des informations sur les objets.
    Sélectionnez
    alarms.csv
    .
  5. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    AlarmImporter
    et sélectionnez
    Exécuter ImportAlarms
    .
  • Les variables sont importées dans le dossier
    Modèle
    .
  • Les alarmes sont importées dans le dossier
    Alarmes
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal