Déboguer un NetLogic localement avec Visual Studio Code
Déboguez un projet local avec des NetLogics de conception et d’exécution en utilisant
Visual Studio Code®
.Conditions préalables
- Téléchargez, installez et définissezVisual Studio Codecomme éditeur de code par défaut. Consultez la rubrique Définir l'éditeur de code par défaut.
- Installez l’extension C# pourVisual Studio Code: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-dotnettools.csharp.
- Apprenez-en plus sur le débogage dansVisual Studio Code. Consultez Débogage dans Visual Studio Code.
- Pour déboguer un NetLogic localement avec Visual Studio Code
- Dans la barre d’outils principale, sélectionnezOuvrir la solution .NET.Visual Studio Codes’ouvre.
- Procédez de l’une des manières suivantes :
- Déboguez un NetLogic d’exécution. Exécutez laApplication FactoryTalk Optix, puis, dansVisual Studio Code, sélectionnezAttach to FTOptixRuntime (NetSolution). Consultez la rubrique Déployer une Application FactoryTalk Optix.
- Déboguez un NetLogic de conception. DansVisual Studio Code,Attach to FTOptixStudio (NetSolution), puis exécutez le NetLogic de conception. Consultez la rubrique Exécuter un NetLogic de conception.
- Arrêtez le processus de débogage, modifiez le code et répétez la procédure.
Fournir une réponse