Exécuter un NetLogic de conception
Exécutez des NetLogics de conception depuis
FactoryTalk Optix Studio
.Conditions préalables
Développez un NetLogic de conception. Consultez la rubrique Créer un NetLogic.
- Pour exécuter un NetLogic de conception
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le NetLogic de conception et sélectionnezExécuter.method_name
run
run netlogic
Fournir une réponse