Configurer TLS avec un certificat client

CONSEIL: Le client et le serveur doivent utiliser la même autorité de certification (CA, Certificate Authority) pour les certificats client et serveur.
Assurez-vous qu’OpenSSL est installé sur votre dispositif.
  1. Dans l’invite de commandes, créez une clé client en saisissant :
    openssl genrsa -des3 -out client.key 2048
  2. Créez une demande de certificat client à l’aide de la clé :
    openssl req -new -out client.csr -key client.key
  3. Utilisez la clé CA pour signer la demande de certificat client de l’étape 2 :
    openssl x509 -req -in client.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -out client.crt -days 360
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal