Supprimer un nœud

Supprimez un nœud pour le retirer du projet. La suppression d'un nœud supprime toutes les références aux autres nœuds. Si le nœud supprimé fait référence à d’autres nœuds, vous êtes invité à retirer toutes les références à d’autres nœuds.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez le nœud.
  2. Dans la barre d’outils de la vue, sélectionnez
    Supprimer
    .
  3. Si le nœud fait référence à d'autres nœuds, une liste des nœuds référencés s'affiche. Sélectionnez
    Supprimer
    pour confirmer la suppression.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal