Valider une bibliothèque

Valider une bibliothèque

Validez les modifications apportées à une bibliothèque locale ou distante sur l’ordinateur local uniquement. Les modifications validées ne sont pas sauvegardées (ou transférées) sur un référentiel distant.
  1. Pour valider une bibliothèque
  2. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Bibliothèques de modèles
    .
  3. Sélectionnez
    Valider
    .
  4. Saisissez un message de validation explicite.
  5. Sélectionnez
    OK
    .
Une nouvelle version de la bibliothèque est enregistrée sur l’ordinateur local.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal