Enregistreur
Un objet d'enregistreur enregistre les données et les stocke dans une base de données.
FactoryTalk Optix
propose deux types d’enregistreurs :- Enregistreur de données. Échantillonne les valeurs d'une ou de plusieurs variables à intervalles réguliers ou à la demande. Les propriétés de zone morte d’un enregistreur de données vous permettent d’échantillonner les variables par rapport à la valeur échantillonnée précédente de la variable. Configurez l’enregistreur pour stocker les codes d’opération dans la base de données lorsque l’automate est lu.
- Enregistreur d’événements. Enregistre les propriétés d'un ou de plusieurs types d'événements générés par :
- un nœud spécifique et/ou ses nœuds enfants ;
- n'importe quel nœud du projet.
Les données de l’enregistreur de données et de l’enregistreur d’événements s’affichent dans des tables.
Pour un journal d’audit des événements, vous pouvez enregistrer les opérations que les utilisateurs effectuent lors de l’exécution. Utilisez ces données pour effectuer des contrôles de qualité ou certifier des applications. Un enregistreur d’événements peut enregistrer les opérations suivantes :
- Écriture sur les variables
- Modification des attributs de nœud
- Création et suppression de nœuds
- Exécution des méthodes
- Connexion et déconnexion
database
Fournir une réponse