Afficher les données de l'enregistreur

Affichez les données de l’enregistreur de données et de l’enregistreur d’événements dans une table.
Conditions préalables
Pour cela, vérifiez que l'enregistreur de données et l'enregistreur d'événements sont configurés. Consultez les rubriques suivantes :
  1. Pour afficher les données de l’enregistreur
  2. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit sur
    Interface utilisateur
    et sélectionnez
    Nouveau
    Contrôles de données
    Grille de données
    .
  3. Sélectionnez l'objet
    Grille de données
    pour l'ouvrir dans l'éditeur.
  4. Dans
    Vue de projet
    , faites glisser un objet
    Enregistreur de données
    ou
    Enregistreur d’événements
    vers l’objet
    Grille de données
    dans l’éditeur.
    L'objet
    Grille de données
    affiche les données stockées par l'enregistreur dans la base de données.
  5. Pour afficher les données mises à jour en temps réel lors de l’exécution, configurez la méthode
    Mettre à jour
    ou la propriété
    Durée d’actualisation automatique
    de l’objet
    Grille de données
    .
    CONSEIL: En général, la méthode est associée à un événement d'objet
    Bouton
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal