Configurer les widgets d’alarmes
Après avoir ajouté le Gestionnaire d’alarmes et le Résumé des alarmes à votre projet, vous devez configurer les widgets.
- DansVue de projet, déverrouillezGestionnaireD’alarmes (type)et ajustez la disposition, le modèle et la logique du widget.
- Dans, pour tous les filtres d’alarmes auxquels vous souhaitez que les widgets aient accès, sélectionnezVrai.
- Dans 2 que vous souhaitez voir actives, sélectionnez, pour toutes les alarmes activées dansVrai.
- (Facultatif) DansVue de projetDéverrouillerRésuméDesAlarmes (type)et ajustez la disposition, le modèle et la logique du widget.
- Dans, pour tous les filtres d’alarmes auxquels vous souhaitez que les widgets aient accès, sélectionnezVrai.
- Dans 5 que vous souhaitez voir actives, sélectionnez, pour toutes les alarmes activées dansVrai.
- DansVue de projetsélectionnez et :
- DansAlarmWidgetsFilters (type), ajustez les paramètres de la fenêtre des filtres.
- DansAlarmWidgetsTimedShelve (type), ajustez la durée maximale de la suspension temporaire et la durée prédéfinie de la suspension temporaire.
- DansAlarmWidgetsViewDetail (type), ajustez les informations qui s’affichent dans la vue Détails de l’alarme lors de l’exécution.CONSEIL: La vueDétails de l’alarmeaffiche par défaut toutes les informations disponibles sur les alarmes. Vous pouvez supprimer des éléments de cette vue, si vous n’en avez pas besoin. Par exemple, si vous ne souhaitez pas que la vue Détails affiche les balises, dans la vueProjetsélectionnez toutes les Balises dansAlarmDetailset supprimez-les.
- DansAlarmSummaryButton (type), ajustez les propriétés de tous les boutons du widget Résumé des alarmes.
- DansAlarmManagerButton (type), ajustez les propriétés de tous les boutons du widget Gestionnaire des alarmes.
Pour tous les composants du widget d’alarme, vous pouvez également ajuster la disposition. Vous pouvez, par exemple, modifier les noms, l’emplacement, les tailles et les couleurs d’arrière-plan des boutons.
Fournir une réponse