Ajouter un utilisateur

Ajoutez des utilisateurs dans
Vue de projet
ou
Gérer les utilisateurs et les groupes
. Gérez les utilisateurs existants en les ajoutant à des groupes et à des rôles et en leur accordant des autorisations.
  1. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Ouvrir la page de tableau de bord
    , puis sélectionnez
    Gérer les utilisateurs et les groupes
    .
  2. Sous
    Utilisateurs
    , sélectionnez
    Ajouter un utilisateur
    .
    CONSEIL: Pour ajouter des utilisateurs dans
    Vue de projet
    , dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud de projet, puis sélectionnez
    Nouveau
    Utilisateur
    . Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Sécurité
    et sélectionnez
    Nouveau
    Dossier
    pour ajouter un dossier pour les utilisateurs.
  3. Dans
    Ajouter un utilisateur
    , configurez les propriétés de l’utilisateur :
    • Nom
      . Nom de l’utilisateur.
    • Mot de passe
      . Mot de passe que l’utilisateur doit fournir pour se connecter à l’application.
    • Paramètre régional
      . Paramètres régionaux de l’utilisateur.
    • Langues
      . Langue configurée pour l’utilisateur.
    • Système de mesure
      . Le système de mesure utilisé pour afficher les données à l’utilisateur :
      • Système international d’unités
      • Unités de mesure américaines
      • Système d'unités impériales
    • Domaine
      . Identifie le compte utilisateur
      Windows®
      local pour tout compte utilisateur associé à un domaine.
      CONSEIL: Vous pouvez configurer les propriétés d’un utilisateur dans
      Vue de projet
      en sélectionnant l’utilisateur, puis en modifiant les propriétés dans
      Propriétés
      .
  4. (Facultatif) Si des groupes sont créés, sous
    Attribuer des groupes à l’utilisateur
    , sélectionnez les groupes à attribuer à l’utilisateur.
  5. (facultatif) Si des rôles sont créés, sous
    Attribuer des rôles à l’utilisateur
    , sélectionnez les rôles à attribuer à l’utilisateur.
  6. Sélectionnez
    Ajouter
    .
    Les groupes et les rôles attribués à l’utilisateur s’affichent dans
    Utilisateurs
    . Sous
    Groupes
    , l’utilisateur s’affiche sous les groupes sélectionnés. L’utilisateur s’affiche sous les rôles sélectionnés dans
    Rôles
    .
L’utilisateur s’affiche sous
Utilisateurs
sur la page du tableau de bord et dans
Vue de projet
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal