Développer une solution qui permet l’échantillonnage et le stockage de données

Créez une application qui échantillonne la valeur d’une variable lors du changement de la valeur et stocke ces données dans une base de données intégrée.
Exemple d’application
NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
SampleStoreDataValueChange.zip
Conditions préalables
  1. Pour développer le projet
  2. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Modèle
    et sélectionnez
    Nouveau
    Variable
    .
  3. Créez un enregistreur de données avec une base de données intégrée qui surveille le changement de valeur de la variable. Consultez la rubrique Ajouter un enregistreur de données.
  4. Réorganisez les éléments de l’interface.
  5. Enregistrez le projet.
Exemple de conception d’application
Sélectionnez
Exécuter
pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif cible.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal