Modifier les propriétés d’un objet graphique

Modifiez les propriétés d'un objet pour modifier son nom, ses propriétés uniques, son apparence et son comportement lors de l'exécution.
  1. Dans
    Vue de projet
    ou dans la fenêtre, sélectionnez l'objet à modifier.
  2. Dans
    Propriétés
    , modifiez les valeurs des propriétés.
    CONSEIL: Les propriétés affichées pour un objet dépendent de l'objet sélectionné. Consultez la rubrique Propriétés communes.
(Facultatif) Dans
Événements
, ajoutez des méthodes à exécuter lorsqu’un événement se produit. Consultez la rubrique Ajouter une méthode à un événement existant.
CONSEIL: Les objets de jauge contiennent les catégories
Valeur
et
Jauge
. Si les propriétés
Valeur minimale
et
Valeur maximale
d’une jauge changent continuellement et rapidement, les performances de l’application d’exécution sont impactées, car la jauge doit être redessinée à chaque changement.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal