Copier les chemins vers les nœuds

Copiez un chemin vers un seul nœud ou copiez des chemins vers plusieurs nœuds.
  • Pour copier un chemin vers un seul nœud :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur un nœud.
    2. Sélectionnez
      Copier le chemin vers le nœud
      .
  • Pour copier des chemins vers plusieurs nœuds :
    1. Dans
      Vue de projet
      , tout en maintenant la touche du clavier
      enfoncée, sélectionnez plusieurs nœuds.
    2. Cliquez avec le bouton droit sur l’un des nœuds sélectionnés, puis sélectionnez
      Copier les chemins vers les nœuds
Le chemin vers le nœud ou les chemins vers les nœuds sont copiés dans le presse-papiers du système.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal