Configurer le routage de l’automate
Terminez cette procédure avant d’importer des balises à partir d’automates Beckhoff® TwinCAT®.
- Sur la machine de l’automate TwinCAT® :
- Obtenez la valeur de l’ID AMS Net.CONSEIL: Vous utiliserez la valeur de l’ID AMS Net plus tard lorsque vous configurerez un pilote de communication dansFactoryTalk Optix Studio.
- Ajoutez une route pour chaque dispositif connecté à l’automate. Utilisez les paramètres suivants :
- Informations d’adresse. Saisissez l’adresse IP du dispositif cible pour uneApplication FactoryTalk Optix.
- AmsNetId. La même adresse que dans Informations d’adresse avec.1.1ajouté à la fin.
- Route cible. Définir sur Statique.
- Route distante. Définir sur Aucun/Serveur.
- SecureADS. Désactiver.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la documentation du produit.
route
beckhoff
Fournir une réponse