Configurer un pilote de communication
Configurez un pilote de communication pour importer des balises en mode en ligne ou hors ligne.
Conditions préalables
- Renseignez-vous sur les spécificités de votre automate. Consultez la rubrique Présentation des pilotes de communication.
- Si vous importez des balises en mode hors ligne, exportez les balises depuis un automate pris en charge vers un fichier. Consultez l’assistance utilisateur de l’automate.
- Pour configurer un pilote de communication
- Dans la barre d’outils, sélectionnez.Ouvrir la page de tableau de bord
- SélectionnezConfigurer les communications vers les dispositifs.
- SélectionnezNouvelle station.
- Sélectionnez un type de station.
- (Facultatif) Modifiez le nom de la station.
- SélectionnezSuivant.
- Remplissez les propriétés et sélectionnezSuivant.
- SélectionnezSuivant.
- Configurez l’importation de balises pour la station :CONSEIL:Certains pilotes de communication peuvent ne pas prendre en charge l’importation de balises à partir des automates en mode en ligne, hors ligne ou dans les deux modes.Pour importer des balises, vous devez être connecté au FactoryTalk Network.
- Si vous importez des balises en mode en ligne, définissez le bouton bascule surEn ligne.
- Pour importer des balises en mode hors ligne, définissez le bouton bascule surHors ligneet dans leChemin du fichier, fournissez un chemin d’accès au fichier contenant les balises d’automate exportées.
CONSEIL: Pour sélectionner l’objet station dansVue de projet, sélectionnezSélectionner dans la vue Propriétés.CONSEIL: Si vous importez des balises FactoryTalk Design Studio hors ligne, toutes les balises de niveau d’accès routine sont importées et référencées dans l’application FactoryTalk Optix. Cependant, si vous déployez ensuite le projet FactoryTalk Design Studio via Logix Designer, les balises de niveau d’accès routine ne sont ni déployées ni téléchargées dans l’automate, car Logix Designer ne les prend pas en charge. Par conséquent, si vous déployez cette application FactoryTalk Optix sur un dispositif d’exécution et connectez l’application à l’automate, les références de balise de niveau d’accès routine affichent une erreur lors de l’exécution, car les balises n’ont pas été téléchargées dans l’automate. - Sélectionnez les balises de votre choix, puis sélectionnezSuivant.
- (facultatif) Pour configurer un autre pilote de communication, sélectionnezConfigurer un autre dispositifet répétez la procédure.
- SélectionnezQuitter.
Dans
Vue de projet
, les variables correspondant aux balises sélectionnées sont ajoutées.Si vous avez importé des types de balises, créez des instances à partir de ces types de balises importés. Consultez la rubrique Créer une instance d’un type de balise.
communication
communication driver
Fournir une réponse