Renommer un groupe
Renommez un groupe pour modifier le nom du groupe auquel les utilisateurs sont attribués. Vous pouvez renommer un groupe à la fois.
Renommez un groupe à partir de la page du tableau de bord ou de la
Vue de projet
.- Procédez de l’une des manières suivantes :
- Sélectionnez, puis sélectionnezOuvrir la page de tableau de bordGérer les utilisateurs et les groupes.
- DansVue de projet, développezSécuritéetGroupes.
- SousGroupes, cliquez avec le bouton droit sur le groupe à renommer.
- SélectionnezRenommeret saisissez le nouveau nom du groupe.CONSEIL: Pour renommer un groupe à partir de laVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le groupe, sélectionnezRenommer, puis saisissez le nouveau nom.
Le groupe est renommé sur la page du tableau de bord et dans la
Vue de projet
.Fournir une réponse