Développer un enregistreur de données avec une base de données ODBC

Configurez un enregistreur qui enregistre les données dans une base de données ODBC.
Exemple d’application
NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
DataLoggerODBC.zip
Pour qu’il s’exécute comme prévu, cet exemple de projet nécessite de configurer les paramètres ODBC.
Conditions préalables
  1. Pour développer le projet
  2. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Modèle
    et sélectionnez
    Nouveau
    Variable
    .
  3. Créez un enregistreur de données périodique avec une base de données ODBC qui surveille la variable.
  4. Réorganisez les éléments de l’interface.
  5. Enregistrez le projet.
Exemple de conception d’application
Sélectionnez
Exécuter
pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif cible.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal