Image SVG avancée

Utilisez cet objet pour afficher une image SVG Tiny 1.2 et modifier les propriétés de chaque partie de l’image lors de la conception ou de l’exécution.L’image SVG doit contenir l’attribut ID et les propriétés de chaque partie de l’image que vous souhaitez modifier.
Exemple d’application - Alarme désactivée
Exemple d’application - Alarme activée

Cas d’utilisation

Modifiez de manière statique ou dynamique une partie ou toute l’image SVG. Par exemple, signalez un dysfonctionnement d’une partie matérielle en mettant en surbrillance une représentation donnée d’un composant matériel.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal