Créer une grille de données
Créez une grille de données qui affiche les propriétés du moteur, notamment la vitesse, l’accélération et le couple.
Conditions préalables
- Créer la grille de données :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur la grille de données, sélectionnezet saisissezMotorDataGrid.
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entreModèleet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Configurez la colonne du nom du moteur :
- DansPropriétés, double-cliquez surColonneDeLaGrilleDeDonnées1et saisissezMotorNameCol
- SousModèleD’élémentDeDonnées, créez un lien dynamique entre la propriétéTexteetCONSEIL: Vous pouvez sélectionner l’attribut@BrowseNamedans le menu déroulantAttributdans la partie inférieure.Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Créez un lien dynamique entre la propriétéRéorganiser paretCONSEIL: Vous pouvez sélectionner l’attribut@BrowseNamedans le menu déroulantAttributdans la partie inférieure.Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Définissez leTitresurMotor Name
- Créez la colonne Vitesse du moteur :
- DansPropriétés, en regard deColonnes, sélectionnez, puis sélectionnezColonne de texte.
- Double-cliquez sur le nom de la colonne et saisissezMotorSpeedCol
- SousModèleD’élémentDeDonnées, créez un lien dynamique entreTexteet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Définissez leTitresurSpeed
- Créez la colonne Accélération du moteur :
- DansPropriétés, en regard deColonnes, sélectionnez, puis sélectionnezColonne de texte.
- Double-cliquez sur le nom de la colonne et saisissezMotorAccelerationCol
- SousModèleD’élémentDeDonnées, créez un lien dynamique entreTexteet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Définissez leTitresurAcceleration
- Créez la colonne Couple du moteur :
- DansPropriétés, en regard deColonnes, sélectionnez, puis sélectionnezColonne de texte.
- Double-cliquez sur le nom de la colonne et saisissezMotorTorqueCol
- SousModèleD’élémentDeDonnées, créez un lien dynamique entre la propriétéTexteet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Définissez la valeur de la propriétéTitresurTorque
Fournir une réponse