Créer des variables

Créez une variable qui imite les données brutes reçues d’un automate et une variable analogique qui présente les données de l’automate sous la forme d’unité de température.
  1. Créer une variable qui imite les données brutes reçues d’un automate :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      Modèle
      et sélectionnez
      Nouveau
      Variable
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur la variable, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      FromPLC
      .
    3. Dans
      Propriétés
      , définissez la valeur de la propriété
      FromPLC (Int32)
      sur 
      60
      .
  2. Créer une variable analogique qui présente les données de l’automate sous la forme d’unité de température :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      Modèle
      et sélectionnez
      Nouveau
      Variable analogique
      .
    2. Créez un lien dynamique entre
      AnalogValue
      et
      ProjectName
      Modèle
      FromPLC
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    3. En regard du lien dynamique, sélectionnez
      <Aucun>
      , puis sélectionnez
      Température : degrés Celsius
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal