Créer des objets Moteur

Créez des exemples de données d’objet Moteur permettant de remplir la zone de liste et les jauges.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Modèle
    et sélectionnez
    Nouveau
    Objet
    .
  2. Passez le curseur de la souris sur l’objet, sélectionnez
    Edit
    et saisissez
    Motor
    .
  3. Ajouter et configurer des variables :
    1. Dans la partie supérieure de
      Propriétés
      , ajoutez deux variables en sélectionnant
      Add
      , puis
      Variable
      .
    2. Pour renommer les variables, passez le curseur de la souris sur chaque variable, sélectionnez
      Edit
      et saisissez :
      • Speed
      • Acceleration
  4. Convertissez l’objet Modèle en type d’objet :
    1. Dans
      Vue de type
      , double-cliquez sur
      Modèle
      .
    2. Dans
      Vue de projet
      , faites glisser
      Motor
      vers
      Vue de type
      .
  5. Créer et organiser des instances de l’objet Moteur :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier
      Modèle
      et sélectionnez
      Nouveau
      Dossier
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur le dossier, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      MotorObjects
      .
    3. Dans
      Vue de projet
      , faites glisser
      Motor
      vers le dossier
      MotorObjects
      .
    4. Créez neuf instances de l'objet Moteur en faisant glisser
      Motor
      depuis
      Vue de type
      vers le dossier
      MotorObjects
      de
      Vue de projet
      .
  6. Configurer chaque instance de moteur :
    1. Dans
      Vue de projet
      , sélectionnez un moteur.
    2. Dans
      Propriétés
      , définissez les valeurs des propriétés
      Acceleration
      et
      Speed
      .
      Vous pouvez entrer n’importe quelle valeur de type valide.
      Par exemple, saisissez :
      Propriété
      Valeur
      Acceleration
      1
      Speed
      11
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal