Configurer un journal des alarmes
Un journal des alarmes affiche la date, l'heure et l'état des alarmes qui se sont déclenchées dans votre système.
L'affichage du journal des alarmes lors de l'exécution nécessite une base de données, un enregistreur configuré et le widget
Grille d'alarmes
ou Grille d'historique des alarmes
. Le widget Grille de journal des alarmes
affiche le journal des événements d'alarme. Le widget Grille de journal des événements d'alarme
affiche les données de chaque événement d'alarme et de chaque état d'alarme. Chaque ligne de la grille représente le changement d'état d'un événement d'alarme.- Dans la barre d'outils principale, sélectionnez, puisBibliothèques de modèlesMisc.
- SousComposants, faites glisser l’objetEnregistreur d’événements d’alarmesvers le dossierEnregistreursdansVue de projet.EnregistreurD’événementsD’alarmes#s'affiche.
- DansBibliothèques de modèles, sélectionnezFermer.
- DansVue de projet, faites glisser l'objet de base de données souhaité vers la valeur de la propriétéBase de donnéesde l'enregistreur. La base de données est associée à l'enregistreur.
- Sélectionnezet sélectionnezBibliothèques de modèlesWidgets.
- Faites glisser le widgetGrille d’alarmesouGrille d’historique des alarmes avec filtrevers le dossier dansVue de projet.Le nouveau widget s'affiche.
- DansVue de projet, faites glisser l’enregistreur dansPropriétéssousEnregistreurD’événementsD’alarmes.Les données enregistrées par le journal lors de l'exécution seront désormais visibles.
- (Facultatif) Pour personnaliser l’apparence graphique du widget, personnalisez la grille de données, la date et l’heure, le bouton et la couleur du texte du widget.
alarm log
Fournir une réponse