Modèle d’information

Les nœuds des projets
FactoryTalk Optix
forment les modèles d'information.

Modèle d'information du projet

Le modèle d’information du projet contient un nœud de projet racine qui inclut chaque objet, type d’objet, variable, type de variable, méthode et types de données personnalisés dans le projet. Le nom du nœud racine est le nom du projet. Les nœuds de projets descendants peuvent être organisés en dossiers et sous-dossiers.
Exemple : Nœud de projet racine et nœuds enfants
La structure du projet peut refléter la structure physique des machines. Structurer les machines du projet telles qu’elles apparaissent dans l’environnement physique facilite leur gestion.
Exemple : Projet reflétant la structure physique des machines sur le terrain

Modèle d’information de nœud

Un modèle d’information de nœud désigne un ensemble de nœuds qui décrit la structure et les caractéristiques d'un nœud de projet.
Par exemple, un objet Moteur peut comporter un objet Stator et un objet Vilebrequin. Chacun de ces objets peut contenir des variables décrivant leurs propriétés.
Exemple : Modèle d’information de nœud
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal