Configurer un éditeur de recettes
Configurez l’éditeur de recettes afin de gérer les recettes lors de l’exécution.
- Dans la barre d’outils, sélectionnez.Bibliothèques de modèles
- DansBibliothèques, recherchezRecipes Editor.
- SousComposants, faites glisserÉditeur de recettessurPage4 (type)dansVue de projet.
- SélectionnezFermer.
- DansVue de projet, sélectionnezÉditeurDeRecettes1.
- DansPropriétés, définissezAlignement horizontalsurÉtirer.L’objet ajuste sa largeur au conteneur lors de l’exécution.
- DansVue de projet, sélectionnezÉditeurDeRecettes1.
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entreSchémaDeRecetteet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surÉditeurDeRecettes1et sélectionnezExécuter la configuration.
Fournir une réponse